This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2694:跟随器模式

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2694
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865638/opa2694-follower-mode

器件型号:OPA2694

您好!

OPA2694是否可用于跟随器模式(意味着无 Rg)? 在单位增益模式下需要了解的有关该 IC 的任何特殊信息?

数据表仅提到"请注意、单位增益跟随器应用建议使用430Ω Ω 反馈电阻器、而不是直接短路"和"单位增益稳定带宽:1500Mhz "

对于小信号、单位增益模式、Rf=430ohm 且无 Rg、我可以期望多大的 BW?

谢谢你

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    电流反馈放大器需要有一个反馈电阻器才能正常运行、当用作电压跟随器时、这包括该器件。 图11中为每个增益配置显示了建议的反馈电阻器值。 当数据表提到"单位增益稳定带宽"时、也使用430Ω Ω 反馈电阻器进行测量。

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如数据表所示、Nicolas 的单位增益为+1、RF = 430ohm、SSBW 大约等于1.5GHz。  

    更多的是营销编号、不是非常可靠

    其中包含一些馈通、  

    假设负载为100欧姆、  

    3.增益为+1的增益将在输入缓冲器中受到压摆限制,但未指定。  

    大多数规格的增益为+2或-1V/V、负载为50ohm 至50ohm、数据更可靠。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicolas、

    除了 Michael 的评论之外、我还建议在 TINA 或 PSpice 上运行仿真。

    最棒的

    Hasan Babiker