This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF353-N:LF-353能否支持单电源?

Guru**** 2816055 points

Other Parts Discussed in Thread: LF353-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858040/lf353-n-can-lf-353-support-single-power-supply

器件型号:LF353-N

大家好、

我的客户计划将 LF353-N 与单电源 Vcc:+24和 Vee:GND 配合使用。   

 LF353-N 能否支持高于+18V 的单电源?  在这种情况下、什么是输出电流源和灌电流?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    运算放大器不知道[-12V、12V]或[0V、24V]之间的差异。  输出电流与+/-15V 性能相似、建议的最小负载为2k Ω;这就是电气特性表中器件的测试方法。 但是、图8和9显示了典型的输出电流数据。 输入和输出范围不包括接地、与使用+/-15V 时相同、它们不包括-15V。