This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波放大器

Guru**** 2853810 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA1622, OPA1611, OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865646/ultrasound-amplifiers

主题中讨论的其他器件:OPA1678OPA1622OPA1611OPA134

大家好、

我正在尝试寻找频率范围介于10kHz - 65kHz 之间的超音频放大器。 放大器应提供25伏正弦波的峰峰值电压。 请帮我。 我找不到。

谢谢、此致

Prateek Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prateek、

    我们 的 x SoundPlusTm高性能音频放大器(如 OPA1611、OPA1622、OPA134)都能满足您的要求,但价格昂贵。  如果您需要的器件范围较小、请查看 OPA1678。