This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV9062:适用于双电源 P2P 运算放大器的双路或备选 PCB 封装、例如采用 SOT23封装的 TLV9062

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865676/faq-tlv9062-dual-or-alternative-pcb-footprint-for-second-sourcing-p2p-op-amps-like-tlv9062-in-sot23-package

器件型号:TLV9062

您好!

我想在我的设计中使用采用 DDF (SOT23-8)封装的 TLV9062、但没有其他供应商提供此封装。 是否有方法可以使用 DDF 封装并为我的设计提供第二个来源?

除了 TLV9062IDDFR、您还有其他采用相同封装的放大器选项吗?

谢谢。

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

     除了 TLV9062IDDFR、我们还有一组器件可用于相同的封装:

    • TLV9052IDDFR:5MHz、15V/us 高压摆率 RRIO 运算放大器。
    • TLV9002IDDFR:适用于成本优化型系统的1MHz、RRIO、1.8V 至5.5V 运算放大器
    • LM358LVIDDFR/LM2904LVIDDFR:1MHz、行业标准低电压运算放大器

     如果这些器件都无法满足您的需求、请了解 SOT23-8 (DDF)是市场上非常流行的封装、因为它不仅提供易于测试和制造的引线式封装、 同时还可帮助工程师节省 PCB 面积、PCB 尺寸仅为1.60mm×2.90mm。 在不久的将来、将会推出越来越多采用此封装的器件。

     如果您的问题是第二个来源、您可以在 PCB 上使用双布局。  您可以选择 SOIC-8和 TSSOP-8等工业标准封装、也可以选择 SOT 或 SON 等更小的封装作为第二选择。

     TI.com 上有一篇很好的文章“小型封装放大器的第二货源选项”,这对您的问题可能很有帮助。 它讨论了如何为没有引脚对引脚直接兼容第二源的小型封装放大器提供第二源选项。 此外、还介绍了设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中可能面临的制造和设计挑战。 图1说明了这在采用 SOT23-8和 SOIC-8封装的 PCB 布局中的工作原理。

     

    最后,如果您关心电源问题,请注意 TLV9062IDDFR 是基于12英寸(300mm)晶圆而构建的,其容量比6或8英寸晶圆大得多。  结合我们在制造技术方面的进步、几乎不需要担心器件的供应。

     谢谢、

     Tim Claycomb