This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:LM321输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857698/lm321-lm321-output-voltage

器件型号:LM321

您好!

请帮助查看客户原理图。

它们将负输入连接到0V、将正输入连接到12V、V+源是 P12V_STBY、它们想知道为什么输出电压是10.6V、而不是12V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林恩、

    LM321不是轨到轨输出器件。 检查数据表中的 VOH 规格。 查看首页上的内部器件原理图。 是一款用于 VOH 的达林顿 NPN 驱动器。  10.6V 是该运算放大器的正确电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

    确认输出受电源电压限制。