This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7235:比较器阈值检测实现

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857816/lmv7235-comparator-threshold-detection-implementation

器件型号:LMV7235

您好!

我们在设计中使用"LMV7235M5/NOPB"比较器进行阈值检测。 即 Vref = 1.3V、当 Vin 高于1.3V 时、比较器饱和至3.3V (高电平)的 Vdd。 当输入电压小于1.3V 时、比较器饱和至负(低)。 我随附了相同的原理图实现。请验证并确认它是否正确。

我已经在同相端子上添加了一个串联10k 电阻器(R443)、用于输入阻抗。 请告诉我该值是否不影响 Vin、并在可能的情况下建议合适的电阻值。  此外、如果移除该电阻器、还会发生什么情况? 电路是否正常工作而没有任何故障?请就此提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal

    我无法看到您所连接的原理图、但如果您将 VREF 连接到反相引脚、并且 VIN 连接到同相输入、您所描述的是正确的。  我们将其称之为"非执行"配置。  当输入来自非板载时、添加10k 电阻等串联电阻器非常好、因为它可以作为电流限制来保护输入级免受超出比较器工作范围的电压的影响。

    添加或移除10k 电阻器对您的电路的影响极小或不大。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的确认。