This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2140:最大负载/灌电流-输出电压精度

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2140, OPA2192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865097/opa2140-maximum-load-sink-currents---output-voltage-accuracy

器件型号:OPA2140
主题中讨论的其他器件: OPA2192

您好!

我对 OPA2140有一些以前的问题  

-缓冲一个5V 精密电压基准以增加负载电流

-反相相同的5V 精密电压基准以创建-5V 基准输出(在反相放大器经典配置中使用 opa2140)

OPS2140采用+/-12V 电源供电(因此+/-5V 远远超出饱和限制)

第一个问题:

-在 opa2140上,所有温度下的最小负载电流均为多少?

图31仅为典型值、第7页中的短路电流也是典型值

第二个问题:  

除了外部电阻器容差(在反相放大器配置中,以及电压基准自身容差)之外,在定义最坏情况下的输出电压容差(被视为新的缓冲精密基准电压)时,运算放大器 OPA2140需要考虑哪些参数?

感谢您的支持  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    关于您的第一个问题:

    - 在 opa2140上,所有温度下的最小负载电流均为多少 ?

    在 VCM=Vout=midsupply 的情况下、运算放大器在25°C 时的静态电流额定值为1.8mA。 在-40°C 至125°C 的温度范围内、静态电流(假设无负载、IO=0A)可高达2.7mA。 由于半导体器件对工作温度变化很敏感、因此很难保证最小负载情况。 您必须在给定应用中针对器件的标称工作环境条件进行设计。 由于短路电流的额定电流为+36mA/-30mA、因此您可以考虑根据设计实现短路保护。  

    例如、如果器件的工作环境为50C、则最小负载电流以温度为基准(标称负载下运算放大器的50C +温升)。 此外、您还必须考虑设计中温度环境较差的情况、以确保正常运行。  

    第二个问题:  

    除了外部电阻器容差(在反相放大器配置中,以及电压基准自身容差)之外,  在定义最坏情况下的输出电压容差(被视为新的缓冲精密基准电压)时,运算放大器 OPA2140需要考虑哪些参数?

    数据表的第6.7节列出了这些信息。 OPA2140的这些参数是

    电路的 Vos 和增益。 (IB 产生的误差可以忽略不计)  

    电压噪声和 BW 误差、  

    3、虽然数字相当小,但运算放大器的温度变化。  

    4.确保您的运算放大器设计具有良好的相位裕度、并且不会在应用中出现振荡。  

    我将为您提供一些 TI 精密运算放大器视频供您参考。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-1?context=1139747-1139745-14685-1138805-13848

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    您的+5V 基准有多精确、-5V 基准需要多高的精度?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、  

    感谢您的快速反馈。

    我认为我需要更加明确一点

    第一个问题

    我在图31上看到了曲线、显示低温下的典型功耗比高温下的典型功耗要低。 因此、我认为最小保证负载电流低于20mA (考虑到灌电流曲线)。  

    我假设在最坏的情况下、由于组件设计的过程变化、该值甚至可能更低、假设在一般情况下为+/-20%(可能与晶圆厚度变化有关)、从而将最坏情况下的最小值降至16mA。  

    关于热方面、组件外部温度估计为105°C (包括计算器内部过热)、从而在热限制方面留有一定的裕度。 如前所述、高温下的电流限制更高(40mA * 0.8 = 32mA @ 125°C 时的估计最坏情况、是低温下估计最坏情况的两倍)。

    因此、根据该分析、我认为低于16mA 的负载电流是可以接受的(如果可能、还需要一些裕度)

    这对您是否有意义?

     

    第二个问题

    让我详细了解一下您发送的内容。 如果需要、我可以回来。

    我的问题也是关于要考虑的任何输出电阻器?

    请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    电压基准的精度小于+/-0.25%(包括老化和温度)

    我的问题的目标是:

    -检查通过 OPA2140实现的缓冲器/逆变器是否驱动足够的电流(如果需要、复制缓冲器)

    -计算+5V 和-5V 缓冲电压的最坏情况容差  

    -与基于 LDO 的解决方案进行比较、该解决方案可实现+/-3%的容差(可能具有更高的输出电流)

    这两种解决方案都将在板面、性能和重复成本方面进行比较

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    OPA2140数据表中的图31是指拉电流和灌电流与温度间的短路电流。 在给定温度下、运算放大器可拉出或灌入的短路电流适用于瞬时事件、不适用于恒定运行。 此外、该图是使用 vs=+/-18V 生成的。

    请告诉我、您在105°C 下运行的+/-5V 拉电流/灌电流要求。 您的低工作温度范围是多少、因为您还可以在图31中查看接近-50C 的温度范围?

    我不确定将运算放大器用作 LDO 稳压器是适合您的应用的好选择、尤其是当您在该部件中拉出/灌入大量电流时。  起初、我以为您使用运算放大器作为电压基准。 请告诉我您为应用驱动的负载类型。  

    在 LDO 中,功耗为(Vin-Vout)*Iout。 在运算放大器中、输出电流直接从电源轨拉/灌入。 因此、如果负载处有大电流拉/灌、运算放大器 IC (V+(Iout + Iq)用于拉电流)会耗散更多热量。 由于这不是功率放大器、过多的热量会在芯片内部产生过多的热应力。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意运算放大器不是 LDO ... (不必要)

    LDO 的容差为+/-3%、我希望获得更高的精度(LDO 也是一种目前正在评估的解决方案)

    关于全局函数本身:我们使用运算放大器饱和来执行速率和振幅限制。 因此、运算放大器电源的容差直接影响全局函数本身的容差。 因此、我们希望尽可能减小此功能所涉及的唯一组件的电源容差。

    主板电源为+/-12V  

    设计中使用的准确基准: OPA2140AIDGKT => VSSOP => Roja = 180°C/W

    建议使用+5V 电压基准作为运算放大器输入 OPA2140、  

    -跟随器中的一个运算放大器=>+5V 缓冲基准

    -逆变器中的一个运算放大器(具有#100kohm 0.1%电阻器)=>-5V 缓冲基准

    这两个+/-5V 缓冲基准用于为3个运算放大器供电(采用2个 OPA2140封装、每个封装包含2个运算放大器)、从而在最坏情况下的功耗为4x2.7mA (全部温度)= 10.8mA、并添加运算放大器输出电流(当前大于20k 欧姆、即每个运算放大器输出小于250uA)。 甚至可以将事件减少到最低限度。 因此、最坏情况下的估计值为11.8mA、可能是永久性的。

    低温范围:-40°C 70°C (外部)+内部过热最大105°C

    对于跟随器(运算放大器输出端为5V):

    -最大静态功率:(12V -(-12V)) x 2.7mA =每运放64.8mW

    -最大负载功率:(12V -(5V)) x 12mA = 84mW (每个运算放大器)

    - OPA2140中1个运算放大器的总功耗= 150mW

    - OPA2140中2个运算放大器的总功耗= 300mW

    -芯片过热:300mW x 180°C/W = 54°C  

    -最高外部温度:105°C => 156°C…… (正常最坏情况)

    并且可能会因组件应力而影响可靠性

    我假设逆变器的计算可能非常相似  

    这些计算是否对您有意义?

    在这种解决方案中、一个关键参数是 OPA2140最大静态电流2.7mA、对于我们希望为其供电的运算放大器而言尤其如此

    您是否看到过可用于此应用的 OPA2140以外的其他组件、即轨到轨组件(用于限制饱和状态下的压降)、但最大静态电流较低?

    此致、

    弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Frd é ric、

    感谢您提供的更多信息和分析。

    我担心设计裕度、因为 OPA2140将在大约105°C 的温度下持续以较高的温度运行。  

    -40°C 时的低工作温度很好、因为工作环境大约为70C、并且运算放大器不太可能出现低温限制(除非它是浸泡温度条件)。  

    我建议根据您的应用选择 OPA2140、而不是 OPA2140。 OPA2192似乎比 OPA2140具有更好的规格。  

    此致、

    Raymond