Other Parts Discussed in Thread: OPA2140, OPA2192
主题中讨论的其他器件: OPA2192
您好!
我对 OPA2140有一些以前的问题
-缓冲一个5V 精密电压基准以增加负载电流
-反相相同的5V 精密电压基准以创建-5V 基准输出(在反相放大器经典配置中使用 opa2140)
OPS2140采用+/-12V 电源供电(因此+/-5V 远远超出饱和限制)
第一个问题:
-在 opa2140上,所有温度下的最小负载电流均为多少?
图31仅为典型值、第7页中的短路电流也是典型值
第二个问题:
除了外部电阻器容差(在反相放大器配置中,以及电压基准自身容差)之外,在定义最坏情况下的输出电压容差(被视为新的缓冲精密基准电压)时,运算放大器 OPA2140需要考虑哪些参数?
感谢您的支持
此致。