This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:违反 OPA564加电序列会产生什么影响

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857610/opa564-what-is-the-impact-if-violation-of-opa564-power-up-sequence

器件型号:OPA564

您好、Sirs、

以下是 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/611919的主题。如果违反 OPA564的加电序列规格、会产生什么影响。 故障或器件损坏?

如果不正确的上电顺序会导致器件损坏、造成损坏的机制是什么? 损坏前的异常行为(例如、异常温度或波形)是什么、因此客户的软件可以采取措施关断和放大。



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年11月18日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如果对 OPA564电源引脚施加了不正确的 VDIGTAL/VSUPPLY 序列(A)、则可能会永久损坏、并且它将不再工作。 此问题是由在不正确的电源序列条件下可能建立的寄生电流路径引起的。 非常大的电流会流经意外的路径、从而损坏器件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Thomas、Wayne Chen