This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:使用1.0V PP 输入驱动3.3V ADC 所需的建议

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865328/opa365-advices-needed-for-driving-a-3-3v-adc-with-a-1-0v-pp-input

器件型号:OPA365
主题中讨论的其他器件: THS4551

您好!

我有一个射频调谐器、在700KHz±100KHz 时具有高阻抗(2.2K) 1.0V PP (最大2.0V PP)输出、我需要驱动 STM32 12位 ADC 的输入。 调谐器输出为差分信号、STM32 ADC 输入可设置为差分信号或单端信号 我还有一个4:1变压器、我宁愿避免使用它、因为它昂贵、大且 PCB 上的空间很小。 我认为 OPA365可用于将调谐器输出缩放到 STM32范围(3.3V)、我想建议如何连接它、以及在调谐器输出设置为1.0V PP 输出时使用哪些值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否考虑使用 THS4551等全差分放大器? 这样、您可以通过保持信号差分来减少谐波、还可以调整输出共模以与 STM32的输出共模相匹配。

    最棒的

    Hasan Babiker