This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082IDR 故障

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864575/tl082-tl082idr-failure

器件型号:TL082

大家好、


 您能帮助分析 TL082IDR 故障吗?

 原理如下:TL082IDR 用于最高电压选项电路、这些电压代表不同的温度、这些温度可能相同或不相同。最近 TL082IDR 发生故障、经测试、在同相输入(端子3)和负电源(端子4)之间找到低电阻(132R)。 注意:无外部 FEA 浪涌保护和 schmatic 上的 EMI/RFI 滤波器部件。  

 我怀疑:

 放大器看起来像一个电压跟随器、但实际的并不是一个实际的电压跟随器。 因为反相输入是反馈最高输入电压。 只有一个放大器用作电压跟随器、其余放大器将用作比较器、因为输入电压无法保持 Vin+=Vin-。

 1.任何问题或疑虑、请遵循以下步骤。  

 在以下应用中、TL082IDR 是否存在任何问题、TL082IDR 是否可用作比较器或其他问题或疑虑?

 3.其它原因导致放大器故障。 如果出现任何错误或缺失、请进行更正。 Tks 很多。  

BR、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    损坏可能通过连接器以静电放电或电气过载的方式进入。 运算放大器不介意用作比较器、但当输出为 VOH 时、ICC 每通道增加约1mA。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

     Tks 供您发表评论。 问题:

      TL082IDR 中是否有任何终端保护?

     2.如何了解上述电路上的 VCM 值? 在频谱化中、VCM 值应小于 (Vcc-)+4V (-11V、-15V+4V)和(Vcc+)-4V (11V、15V-4V)。 尤其是 在比较器条件下 TL082IDR 期间。 如果 VCM 电压电平超过规格、会发生什么情况?

     3.如何了解上述电路上的 VID 范围?  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    1) 1)数据表中的第6.2节具有 ESD 额定值。 评级不足以直接与人接触。 人类很好地积累和提供高静态电压。 对于前四安培、向输入引脚添加串联电阻、并在输入到接地之间(或 VCC-)添加一个电容器作为起始值。 使用 TVS 或肖特基双二极管完成设计。  

    2) 2)对于比较器模式、如果该电压低于(负值更大)-11V、则最低(最小正)输入为"VICM"、然后输入失调电压会降低。 如果电压低于-14V、则输出可能会反相(在比较器模式下具有不正确的输出状态)  

    3) 3)前四个放大器在接地和 Vref 之间看到 VICM。  最后一个放大器看到前四个放大器的最高输入、在到达引脚3之前、该输入被2个电阻器分频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

     内部放大器怎么样? 您能否帮助确认以下参数:

     1. R1/R2是否存在?

     2. D5/D6是否存在?

     D1/D2存在的天气? D1/D2最大阻断电压如何?    

     

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    TL082就是这样。 所有二极管都是寄生(自然)、与 ESD 特定结构(如 D1-D4)相对。

    二极管阻断30V 或更高电压 (输入二极管路径没有输入)