大家好、
您能帮助分析 TL082IDR 故障吗?
原理如下:TL082IDR 用于最高电压选项电路、这些电压代表不同的温度、这些温度可能相同或不相同。最近 TL082IDR 发生故障、经测试、在同相输入(端子3)和负电源(端子4)之间找到低电阻(132R)。 注意:无外部 FEA 浪涌保护和 schmatic 上的 EMI/RFI 滤波器部件。
我怀疑:
放大器看起来像一个电压跟随器、但实际的并不是一个实际的电压跟随器。 因为反相输入是反馈最高输入电压。 只有一个放大器用作电压跟随器、其余放大器将用作比较器、因为输入电压无法保持 Vin+=Vin-。
1.任何问题或疑虑、请遵循以下步骤。
在以下应用中、TL082IDR 是否存在任何问题、TL082IDR 是否可用作比较器或其他问题或疑虑?
3.其它原因导致放大器故障。 如果出现任何错误或缺失、请进行更正。 Tks 很多。
BR、
晓宾(Eric)