This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:Multi-Cal PGA309

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865314/pga309-multi-cal-pga309

器件型号:PGA309
主题中讨论的其他器件: Multi-CAL-SYSTEM

我已经在 PGA309的输出中添加了第二级。  我能否使用该输出(辅助)和我的1线编程通过多校准设置校准传感器?  我需要做什么不同的事吗?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    发布的多校准系统入门套件软件不支持 PGA309的外部第二个输出级;因为套件 PGA30x 测试卡不包含第二个放大器级。

    但是、如果输出范围小于10V、Multi-CAL 主板可以校准整个多级放大器的输出。  放大器的输出路径上有多路复用器由+/-10V 电源供电;限制了硬件支持的输出电压。

    PGA309多校准软件的最后一个版本在校准前/校准后设置文件上加入了一个额外的步骤、此步骤可让您输入一个第二放大器级的标称增益和标称偏移漂移、从而在总体复合放大器校准中包含第二级增益; 我的一位同事添加了该功能。

    下面显示了"创建预校准文件"的步骤10;用户可以在其中键入第二个 ATE 放大器的标称增益和标称偏移漂移。  此外、在步骤11中、您将需要输入第二放大器级输出的整体"OUT 高目标"和"OUT 低目标"。   软件会校准复合放大器、以计算或调整第二级的标称增益/偏移)。  我假设您的测试卡使用独立的单线连接。您需要将所需的+Vsup 电压馈入多校准主硬件。

    --第二放大器级需要什么电压电源?  第二级的预期 Vout 范围、标称增益和标称偏移是多少?  如果您有原理图、请提供。

    下面是显示"Create Pre-Cal File"(创建预校准文件)上 GUI 第10步和第11步的 GUI 图像、以及软件工程版本安装程序的链接。

    PGA309 Multi-Cal 安装程序(eng 版本):

    https://txn.box.com/s/hnel5nrixq8csl7lm8gplweovvdahoa3

    谢谢、此致、

    Luis