This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:关于输出电容值。

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857572/ina381-about-output-capacitance-value

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件: INA180

你(们)好。

我想知道输出电容和电阻值。

输出电容和电阻是否存在限制?

我认为如果它不会振荡就没有问题、如果您提前知道范围、请告诉我。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    有关 INA381放大器输出阻抗特性、请参阅下图(INA180的副本)。

    如果您想了解 INA381的电容驱动能力,数据表中会指定此功能:

    是的、如果您的电路中不能观察到振荡、这是很好的。 但是、如果您怀疑电容负载接近建议的最大值、最好在考虑工作条件、温度、器件变化等因素的情况下进行更彻底的检查。

    此致、Guang