This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA207:4通道版本或备选器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA207, OPA4202, OPA4196, OPA4191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857536/opa207-4-channel-version-or-alternative-part

器件型号:OPA207
主题中讨论的其他器件: OPA4202OPA4196OPA4191

您好!

我必须从单个封装切换到四个封装、以确定尺寸。 现在、我在设计中使用 OPA207、但它没有多通道版本、因此我正在寻找类似的器件。

我使用的是双3.3V 电源。 这些器件用于反相放大器和电压跟随器配置。 增益为 arround 50-200。

我之前在设计中遇到的其他运算放大器的主要问题是它们具有恢复时间。 由于反相放大器的输入以常规接口驱动到其电源轨、因此在过驱后、我需要输出尽快稳定。

感谢您的提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rico、

    请务必在您的系统中评估我建议的任何运算放大器、以确保其满足所有电气性能要求。

    由于您需要一个可使用+/-3.3V 电源运行的四路运算放大器和快速过载恢复、因此我建议使用两个用于启动器的 OPA4202和 OPA4196。 您可以在此处查看其数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa202.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2196.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rico、

    感谢您的发帖。 我可以帮助您找到四通道替代方案。 请查看我们的 OPA4191并告诉我您的想法。

    Tamara