This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:光电二极管电流到电压转换

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA380, OPA363, OPA365, OPA810, TLV9002, OPA376, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864029/opa380-photodiode-current-to-voltage-conversion

器件型号:OPA380
主题中讨论的其他器件: OPA363OPA365OPA810TLV9002OPA376ADS1115

您好!

我有两个问题。  

我计划在论文项目中将 OPA380用作电流到电压转换器。 电流源是光电二极管、预计可产生最大5uA 的电流。 该器件具有5pF 的电容、建议根据其数据表将电压反向偏置为5V。  

我计划创建以下原理图、其中 Vcc 为5V、PD_C 为光电二极管阴极、PD_A 为光电二极管阳极。 选择的电阻器为1mig、以提供120db 的增益。 1) 1)我担心将 OPA380输入偏置为电源电压。 我应该在这里关注吗? 数据表中显示输入电压可以承受 Vcc+0.5、但我希望保持安全并首先询问。 我知道、突破极限有时会导致奇怪的边沿情况。  

2) 2) OPA380仍然是光电二极管跨阻放大器的首选方法吗? DigiKey 参考设计使用的是一个更通用的放大器、该放大器实际上具有较低的失调电压 OPA363。  https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2017/jun/how-to-design-stable-transimpedance-amplifiers-automotive-medical-systems

谢谢、

Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、随附原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1) 1)  虽然 OPA380的绝对最大额定值确实是 VCC + 0.5V、但这只是您不应超过的电压、以免损坏器件。 对于常规运行、您应该保持在 V-至(V+- 1.8V)的输入共模范围内。

    2) 2)  典型放大器当然可以用于光电二极管配置。 哪种器件最适合您、具体取决于您的设计细节。 请参阅以下链接:

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snoa942a/snoa942a.pdf

    如果您提供有关设计的详细信息、我可以帮助您选择放大器。 主要参数是您所需的带宽、光电二极管电容和所需的跨阻增益。 另请告诉我您可能有的任何其他设计要求、例如噪声、电源电压等

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回答。 这篇应用文章非常出色。  

    该 TIA 用于放大生物脉冲信号(PPG)。 因此、我不需要太多带宽。 这基本上是一个非问题。 0 - 100Hz 的放大系数。 就足够了。 我计划无论如何将我的信号低通滤波至~30Hz。  

    我在这里的主要考虑因素是电源电压、放大和极简。 我想尽量减少成本和布板空间、因此我想知道该 TIA 是否适合我的应用-放大低带宽信号。 TIA 具有出色的失调电压和输入偏置电流规格、但我不一定需要它的速度。 我还想避免使用另一个电压基准、如果可能的话、请坚持使用5V/GND。  

    如果您对放大器选择和电路拓扑有专家意见、我们将不胜感激。  

    如有以下有用信息、请提供一些额外信息:

    我仿真了一个 pspice 中我所期望的示例(随附原理图和仿真)。 我看到我确实获得1/1e-6的增益、或根据需要获得1、000、000。 不过、我的输入电压可能固定在3.3V、因为输入电源电压较高。 这是不可取的、因为它现在从3.3V 轨而不是轨到轨摆动、因此将动态范围减小了~60%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您的输入电压电平是多少? 问题是、即使我想为您找到合适的轨到轨器件、您仍然没有动态范围、因为您的输出不能超过电源电压。

    随附的 TINA 文件显示了一些替代方案、但它们都需要您更改电压电源或添加负电压电源。 第一个选项需要最少数量的器件、但功耗会更大(尽管可以增大电阻器值以减小此值)。 请告诉我这些配置中的一个是否正常工作。

    e2e.ti.com/.../Michael_5F00_Alternatives.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我查看了您的原理图、它们很有意义。 我感觉自己接近最终设计。  

    OPA 380似乎是单端电源、因此我认为我无法以+- 5V 的电压运行。 但是、我认为我可以在所附的图表中简单地偏置放大器/光电二极管、它应该能够正常工作。  

    此原理图的仿真按预期运行、但现在我是否需要担心输入电压如此接近接地? 我看到数据表中的一些设计参考电压为0.5V、一些参考电压为接地。 我只需放置一个1/10的分压器、但如果不必使用、我不想使用更多的组件。 我将手动焊接、因此组件越多、误差的空间就越大。  

    谢谢、

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我查看了您的原理图、它们很有意义。 我感觉自己接近最终设计。  

    OPA 380似乎是单端电源、因此我认为我无法以+- 5V 的电压运行。 但是、我认为我可以在所附的图表中简单地偏置放大器/光电二极管、它应该能够正常工作。  

    此原理图的仿真按预期运行、但现在我是否需要担心输入电压如此接近接地? 我看到数据表中的一些设计参考电压为0.5V、一些参考电压为接地。 我只需放置一个1/10的分压器、但如果不必使用、我不想使用更多的组件。 我将手动焊接、因此组件越多、误差的空间就越大。  

    编辑:抱歉、附加了错误的原理图。 如果您在发布的前1分钟查看过、则您查看了不正确的内容。 原理图现在是最新的。  

    谢谢、

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    需要0.5V 输入、以使放大器保持在输出摆幅范围内。 此范围为(V-+ 0.06)至(V- 0.4)。  

    我建议查看 OPA810或 OPA365。

    OPA810具有更宽的电源范围、因此您可以使用10V 选项。 您可以将 OPA365与上面提供的原理图结合使用、因为输出范围仅与负电源轨相差10mV、而负电源轨应由光电二极管的暗电流提供。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    非常感谢您的建议。 我通过与您讨论选项学到了很多。 我认为最好尽可能避免使用10V、因此我想的原理图类似于您在 TINA 原理图中给我一段时间的建议1。  

    我查看了您的两项建议、从性能角度来看、OPA365似乎最符合我的要求。 但是 、我担心 OPA 365的最小开环增益、因为我需要120db 的跨阻增益。 我不确定如何从开环增益转换为跨阻增益、因此我认为应选择一个开环增益>=120dB 的放大器、以确保安全。 我发现 OPA 367在性能上(我认为)与 OPA 365非常相似、但它具有更高的开环增益。  

    使用该放大器是否有任何缺点?  OPA 365或 OPA 380更可取的原因是什么? 与 OPA 365相比、OPA 376似乎提供了更大的增益灵活性、并且性能/成本比 OPA 380更好。 我看到的一个缺点是输出仅在1V 至~0V 之间摆动。 我可以通过使用简单的同相放大器添加5V/V 的后放大增益来克服这一问题。 这应该在我的系统的模拟输入上提供5V 满摆幅、同时将光电二极管反向偏置在4V 以提供高光电流。  

    我希望很快解决这个问题。 随附原理图和仿真。 我使用1nA 至1uA 的脉冲进行仿真。 输出电压摆幅为1V 至0V。  

    再次感谢、

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否未尝试实现1V 脉冲? 借助1uA 的输入和1Mohm 的跨阻增益、您只能使用任何放大器实现1V 的电压。 就跨阻增益的限制而言、这与开环增益无关。 使用较大互阻抗电阻器的缺点是、您将增加噪声并降低设计的带宽。 由于带宽不是问题、因此假设噪声水平可接受、您可以将反馈电阻器增大到5Meg。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我不太担心互阻抗增益恰好是一个特定值。 当我获取光电二极管并在我的身体上进行测试时、我必须对其进行调节、因此1mig 只是一个保守的估算值。 我猜它需要低于1meg、因此我将1mig 设置为上限。  

    我希望在第一级获得1V 摆幅、然后使用同相放大器将该级乘以5、以获得5V 输出摆幅。 我选择了 TL9002并对整个电路进行了仿真、结果符合预期:从上次的图中获取、只需乘以 x 5即可。 我会附上目前的结果、但 pspice 现在正在上升。 我所拥有的只是原理图、但您可以接受我的说法、即输出仅为输入的5倍(假设频率小于输出端的40Hz LPF)。  

    一切似乎都可以接受、但我有兴趣听到有关设计的想法/顾虑/问题。 如果没有、我将继续进行电路板设计并考虑此问题已解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我对您发送的原理图唯一的主要顾虑是在同相输入端增加1V 电压。 如果我没有记错、第一级的输出将从1V 变为2V、而第二级的增益将使 TLV9002尝试将输出驱动至5V -> 10V。 我还想知道为什么您在 OPA376的输出端添加了10kOhm 电阻器。

    您是否还添加了 C2来降低 OPA376的带宽?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您分享您的顾虑。 我没有机会收到 EE 的设计反馈、因此我真的很感激。

    光电流方向将朝向反相输入。 这会导致输出电压下降而不是上升。 我认为、如果光电流方向远离反相输入、则输出电压会升高。 这有道理吗? 我附加了一个带仿真功能的原理图。 请注意电流方向。 我在原理图中绘制了电流方向和光电二极管方向。  

    我不确定10k 稳压器是否有合理的数学理由。 我补充说、它只是为了防止输出悬空、并认为它将以牺牲电流消耗为代价来提高信号稳定性。 在模拟前端的最后一级放置组件是否有"最佳实践"? 它将驱动输入阻抗为~5兆欧的 ADC (ADS1115)。

    是的、C2会降低带宽。 我注意到、~pF 电容器用于在保持电容较小的同时提供环路稳定性。 由于我不关心带宽、因此我增加了电容、使其足够大、从而不会出现稳定性问题。 您可以看到、我无论如何都会将输出滤波至40Hz、因此我不关心带宽。

    对这种推理的任何想法/顾虑都值得赞赏。  

    最棒的

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TLV9002的输入已被 OPA376视为具有5pF 电容的高阻抗负载。 添加10kohm 负载是不必要的、对放大器的稳定性影响最小。 此外、虽然添加1nF 电容器会降低带宽(我将在大约158Hz 的频率进行仿真)、但较大的电容器不会提高稳定性。 实际上、将您的电容降低到 pF 范围将为您提供更好的相位裕度(不过、需要使用此反馈电容器、不应完全移除)。 我对您的设计进行了稳定性分析、并在5pF 负载下获得了大约59度的相位裕度、因此该设计正常工作。  

    您知道输入的上升/下降时间是多少吗?  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    谢谢。 我将考虑相位裕度、并在最终设计之前运行一些仿真。 这对我来说是一个新术语、但根据我可以推断的、它是增益为0dB 时的相位。 稳定放大器的相位裕度高于45度。  

    输入信号上升时间为~1ms、但我应详细说明这一点。 PPG 器件每秒脉冲3个 LED 的20倍(每个)。 并测量5ms 延迟后的响应。 一次仅一个 LED 亮起。 我关心的信号是低频(>20Hz)、但 LED 脉冲频率要高得多。我创建了一个使用两个并联电流源的等效模型。 I1表示由血液移动引起的缓慢移动生物信号。 I2表示快速 LED 导通信号、该信号会立即穿透组织并到达光电探测器。 我真的不关心快速脉冲的属性-只有在它稳定后才考虑该值。  

    这看起来很凌乱、但这是我在光电探测器输出的示波器上观察到的结果(这仅模拟一个 LED 的影响)。 请注意、慢速移动信号位于移动速度更快的信号之上。 我仅在快速信号打开时采样。 请注意、在现实生活中、生物信号只会在 LED 亮起时(输出电压尖峰降低时)出现。  

    谢谢、

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    正确的做法是、理论上放大器的相位裕度应高于45度才能保持稳定、但在实际应用中、应高于此值、以便为寄生效应的影响留出空间。

    感谢您澄清您的意见。 如果我理解正确、那么输出端的上升时间是否小于1ms 不是问题? 我问、因为您需要至少350Hz 的带宽、才能在两个放大器的输出端看到1ms 的上升时间。

    编辑:如果您有兴趣了解有关放大器稳定性和相位裕度的更多信息、我建议您浏览以下高精度实验室系列:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-1?context=1139747-1139745-14685-1138805-13848

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有道理。 感谢您的澄清。 我一定会查看该资源。 我一直在努力提高我的设计知识。  

    我认为输出端的上升时间不会低于1ms 是一个问题。 但是、当我获得电路时、我必须执行一些测试、在这些测试中、我扫描截止频率只是为了确保安全。 有关生物电路的棘手问题在于、它们不易仿真... 我可能会对示波器数据运行傅里叶变换、并查看是否可以找到不同的脉冲/LED 峰值。  

    再次感谢所有帮助。 请告诉我您是否有更多想法会让您想起。 如果不是、我认为我们可以将其视为已解决!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我很高兴能提供帮助! 您还可以在高精度实验室系列中找到许多其他主题、并在全年上传新内容。 如果上升时间确实成为一个问题、您可以简单地降低设计上的反馈电容。

    最棒的

    Hasan Babiker