This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:无法写入

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856074/ina231-cannot-write

器件型号:INA231

尊敬的所有人:

     我们有一个使用 TI INA231的项目。 CPU 通过 I2C 接口读取和写入寄存器。 调试过程中发现读操作正常、但写操作有问题。 无法写入。我该怎么办?

    查看 DS、这似乎是一个对应于2个字节(16位)的地址。 您对此写入和正常 I2C 操作有什么特殊要求吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    感谢您的提问。

    除了满足数据表中表7.6的时序要求之外、没有对使用正常 I2C 操作写入可写寄存器的特殊要求

    您是否会描述您尝试写入的寄存器、命令是什么样子、以及读取前后寄存器是什么样子?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Timsen、

    您的帖子已经有一段时间了。 如果您仍需要帮助、请回答 Peter 的问题、以便他继续为您提供帮助。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测