This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/OPA657:关于创建 phoodiode。

Guru**** 2530200 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864151/compiler-opa657-regarding-creation-of-phoodiode

器件型号:OPA657

工具/软件:TI C/C++编译器

嗨、大家好

我需要在互阻抗电路中使用 S5973光电二极管和 OPA657 OPAMP 来实现200MHz 的带宽。在仿真中创建 S5973光电二极管时遇到问题、任何人都可以对此提供帮助。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumanth、

    您能否澄清一下您遇到的问题? 您尝试仿真光电二极管的哪些参数?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumanth、

    通常的方法是绘制光电二极管的等效模型、光电二极管是一个电流源、与表示检测器电容的电容并联(在您的情况下为1.6pF)、与表示光电二极管泄漏电流的高欧姆电阻并联 (在您的案例中、10V/100pA = 100G)。 有时、光电二极管的这种并联电阻假设为无穷大、然后可以省略。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan

    我需要在 multisim 中创建一个新的 S5973光电二极管。 但我需要用于此的转子模型。 我可以从何处获取该模型? 请帮我解决这个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai  

    感谢您的回复。 但如何在 multisim S5973中创建新的光电二极管模型? 对此有什么想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumanth、

    正如我在上面解释的那样。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumanth、

    如果制造商没有器件的 SPICE 模型、我建议使用突出显示的 Kai。

    最棒的

    Hasan Babiker