This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124A:电源定序并用作电压跟随器

Guru**** 1184640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124A, LM124, LM124-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855258/lm124a-power-supply-sequencing-and-use-as-a-voltage-follower

器件型号:LM124A
主题中讨论的其他器件: LM124LM124-N

我在静态条件下使用 LM124A 作为电压跟随器,并有几个应用问题。  首先、如果我在+5/-5V 偏置、那么如果它尝试轨到正电源、它将达到的最大正输出电压是多少?  在任何情况下、我都不能超过3.3V 输出。

其次、我用+5/-5V 偏置它。 由于我无法控制电源定序、我将在+5和-5伏电压上升之前向同相输入施加高达-1.5V 的电压。  时间= 0时、近似计时为-1V。  5V 在~+40ms 之后上升、-5V 在+5V 之后上升40ms。  当-1V 被施加到无偏置且只有+5V 偏置的输入上时、在电源启动期间、输出将会怎样?  仅打开+5V 时、输出是否会变为0V?

 

最后,我将其用作电压跟随器,以提供直流低阻抗稳态。   它不会被切换或改变振幅,因此频率不是问题。  我正在就任何潜在振荡向跟随者提问、您是否有使用 LM124A 引起关注的任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    您能否说明您将使用哪个版本的 LM124?   确切的器件型号是什么?   TI 提供了许多不同版本的 LM124、虽然它们的运行方式基本相同、但在您的问题上可能存在一些细微差异。

    此外、我将您的问题移至支持放大器的小组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    完全正确! 请参阅 LM124A 和 LM124-N 数据表中以负输入电压为基准的"绝对最大额定值"中的差值,例如...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、

    欢迎参加 e2e 论坛。

    输出高电平将随负载和电源 VCC+电压而变化。 在 VCC+更高、负载更轻、温度更高的情况下,输出将大于3.3V;我没有理由认为超过3.3V 是可怕的。 也许下一级可以使用二极管或串联电阻进行保护。  

    首先为-1V 的输入将需要在输入和同相输入引脚之间连接一个输入电阻器。 在本例中、1K 或更高的值将是可以接受的。 在 VCC+为5V 且输入低于 VCC-引脚(引脚11)期间、输出可能是 VOL 或可能是 VOH。 违反输入共模、因此无法确定正确的输出。 在 VCC-也被加电后、输出将是正确的。  

    即使在静态直流电压应用中、稳定性仍然是一个因素、因为运算放大器仍在其全带宽范围内进行放大。 LM124还有一个延时时间、如果负载电流改变极性、LM124必须切换为 PNP 发射极跟随器和 NPN 达林顿驱动器、则可能会影响输出电压。 请参阅 应用手册 中的"4.5秒交叉示例"部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是通过裸片分销商购买的裸片器件、而不是封装器件、因此唯一的订购信息是 LM124A、订购此器件时没有其他字母或数字型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载很轻、只有几微安的负电流。  LM124A 之后没有级、输出将馈送我客户的输入、并且它们已规定 n3.3V 最大值  我在输出端有一个1K 串联电阻、用于馈入其输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记添加、-1V 设置为-2.5V 基准电压和分压器、以构成-1V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、

    尝试在同相输入到-5V 电源之间使用肖特基二极管、以限制 LM124A 输入所见的负电压。 这应防止运算放大器在加电期间变为 VOH、高电平输出。 最好将二极管置于-2.5V 基准(由并联稳压器制造?) 到-5V 电源、因此 LM124的负输入电压将更低。