This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:影响高侧电流测量的输入偏置电流

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865069/amc1302-input-bias-current-affecting-high-side-current-measurement

器件型号:AMC1302
主题中讨论的其他器件: AMC1301

尊敬的先生/女士:

实际上、我遇到了 AMC1313的输入偏置电流问题。 我尝试在+/- 5kV (最大值、但通常不超过+/- 3kV)的线路上进行+/- 2mA (最大值)的高侧电流感应。 由于高共模信号、我选择了具有高隔离电压的 AMC1302。 分流电阻为25欧姆。 在仿真时、我看到输出的零点偏移了几 mV。 经过进一步调查、我意识到输入偏置电流大约 为40uA 和30uA、这影响了我的测量。 因此、输入偏置失调电流约为10uA、远高于数据表中声称的10nA。 请提供有关如何更正此输入偏置电流偏移的更多信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mick、

    AMC1302数据表将偏置电流指定为-36uA。 您是否查看过不同的数据表?  

    您可以实现 R3'电阻器、如 AMC1301数据表 图52所示。 使用 AMC1301进行隔离式电压检测。 这将减小偏移误差、但会使增益误差稍微变差。 可以校准增益误差。  

    此 Excel 计算器可用于估算最坏情况误差: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/815789/3019110#3019110