Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1302 主题中讨论的其他器件: AMC1301
尊敬的先生/女士:
实际上、我遇到了 AMC1313的输入偏置电流问题。 我尝试在+/- 5kV (最大值、但通常不超过+/- 3kV)的线路上进行+/- 2mA (最大值)的高侧电流感应。 由于高共模信号、我选择了具有高隔离电压的 AMC1302。 分流电阻为25欧姆。 在仿真时、我看到输出的零点偏移了几 mV。 经过进一步调查、我意识到输入偏置电流大约 为40uA 和30uA、这影响了我的测量。 因此、输入偏置失调电流约为10uA、远高于数据表中声称的10nA。 请提供有关如何更正此输入偏置电流偏移的更多信息吗?
此致、