This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472:TL3472的电压和电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3472

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865057/tl3472-vol-and-voh-for-the-tl3472

器件型号:TL3472

尊敬的所有人:

我使用 TL3472来驱动旋转变压器的激励信号。 我想知道 TL3472是否有 VOL 和 VOH 与 IOUT 值可用?

应用条件:

-电源:+12V/0V

-峰值电流:+/- 13mA (灌电流和拉电流)

使用 TINA TI 进行的仿真显示 VOL 大约为1V。

您能否提供有关此应用的反馈?

感谢你的帮助。

此致、

Christophe NINET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ninet、

    我认为 TL3472不适合您的应用、因为它保证的短路电流仅为-10mA 和+20mA。 请参阅数据表第4页的底部。

    您应该采用具有更强输出级的 OPAMP。

    我可以问、您为什么采用 TL3472?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的反馈。 我公司以类似的方式使用了该放大 器、但输出电流更小(旋转变压器输入阻抗更高)、我没有注意到这种输出电流限制。

    我正在考虑改用 ALM2402 (输出电流能力约为400mA)。 我认为这是一个更好的候选人...

    祝你度过美好的一天!

    Christophe



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristhe、  

    如果您需要查找新零件的任何帮助、请随时启动新线程。

    此致、

    Daniel