This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:VCA824:不同增益下的恒定相位

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864645/vca824-vca824-constant-phase-at-different-gain

器件型号:VCA824

您好!

我正在进行重新设计、我需要一个具有相同相位和不同增益的可变增益放大器。 在旧系统中、它是使用运算放大器和数字电位器同相放大器完成的。 但是、由于我要更改增益、因此我会影响电路的带宽、因此相位可能会有所不同。 此外、数字电位计具有电容、这将使其成为 RC 滤波器、当电阻发生变化时、RC 滤波器的截止频率也会发生变化并会影响相位。

因此、我想用 VCA824替代该电路、但我想知道相位在不同增益下是否相同。

或者、我的假设是错误的、并且可以在不改变相位的情况下从运算放大器中生成可变增益放大器?

此致、

Sang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、你不会给出恒定群延迟的频率范围、但是 VCA824应该按照它的工作方式表现得非常好。 本质上、您将在该 Rg 元素中生成作为电流的信号、然后将其传递到乘法器级或将其丢弃。 应在增益范围内保持相对恒定的交流性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用的系统测量声学信号的飞行时间。 信号频率可在50kHz 至大约300kHz 之间变化。 由于系统以400MHz 的频率运行、因此无法测量小于2.5ns 的位移。 因此、对于50kHz 信号、整个增益范围内的最大相移必须小于0.045度。 现在、我知道我可以在系统中将 VCA824用作可变增益放大器。

    感谢您回答我的问题。

    Sang