This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6152:反馈电阻器优化

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864467/lm6152-feedback-resistor-optimization

器件型号:LM6152
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、团队、

差分放大器电路

1) 1)可以在输入端施加的最小差分电压是多少、以便信号放大电路的增益(100/10 = 10)。   

2)看起来像是数据表中建议的最大射频为10千欧、而电路的实现方式为射频100千欧。 没有理由不使用100千欧的射频?

谢谢、此致

G R K Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramakrishna、

    这不是真正的差分放大器。 从 OPAMP 的正输入到0V 之间缺少一个100k 电阻器。 最后、与之并联的10nF 电容器也会丢失。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上、Kai 回答正确、您缺少一些元素-但是

    1、反馈极点为159Hz、不确定为什么要使用75MHz 器件

    较高的 R 值会增加总输出噪声

    3.它们还会影响相位裕度-因此无论您最终使用何种器件或 RC 来检查它(也为此添加负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 假设元件没有丢失,  那么可以在输入端施加的最小差分电压是多少,以便信号放大电路的增益(100/10 = 10)?

    此致

    G R K Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramakrishnan、

    为什么不使用 TINA-TI 仿真电路? 它是免费的、可在此处下载:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    目的是放大误差(输入差异)。 那么、是否仍然建议将 OPAMP 的正输入端的100k 电阻器设置为0V、并联一个10nF 电容器? 另外、 如果将运算放大器的+input 端的100K 电阻器连接到基准电压而不是 0V、这将有何不同?  

    希望我的问题有道理

    此致

    G R K Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramakrishnan、

    是的、作为差分放大器、需要额外的100k。

    将额外的100k 连接到基准电压而不是0V 将使输出信号移位该基准电压的值。 但要确保基准电压由低阻抗源驱动。 否则、由于电阻不匹配、差分放大器的平衡将受到影响、差分放大器不再正常工作。 (差分输入信号增益错误、共模输入电压抑制不当。)

    但是、通过运行 TINA-TI 仿真可以更好地回答所有这些问题。 我再次鼓励您熟悉 TINA-TI。。。

    Kai