This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:上拉电阻器

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856329/ina301-pull-up-resistor

器件型号:INA301

在 d/s 中、建议上拉电阻器使用10K 欧姆电阻器。 4.7KOhm 或6.8KOhm 是否正常? 灌电流能力如何?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您深入了解该论坛。  我们不提供比较器的最大驱动电流规格。  但是、我们确实有一个"Alert low level output voltage (警报低电平输出电压)"技术规格、测试条件 为 IOL = 3mA。  如果我假设这是最大灌电流电平、那么我的电阻可能低至(Vcc-Vol)/0.003a=(5V-0.07V)/0.003a=1643k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.643K 欧姆