This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051:具有50/60Hz 闪烁抑制功能的光电二极管放大器电路

Guru**** 2509355 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9051, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855971/tlv9051-photodiode-amplifier-circuit-with-50-60hz-flicker-rejection

器件型号:TLV9051

我计划使用 TLV9051、Hamamatsu 光电二极管以及可能的 TI 低功耗 MCU 制作光度计/曝光计用于摄影。

我阅读了有关放大器电路的应用手册、但不知道如何抑制交流供电室内光源的50/60/100/120Hz 闪烁。

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问、欢迎来到论坛!

    请提供您阅读的应用手册的链接。  我们有几个应用手册涉及此主题。

    您的问题实际上很常见。  您将需要滤除可能从主系统泄漏的频率(50至120Hz)。  此外、避免过滤掉您感兴趣的信号也很重要。  您知道感兴趣的信号的频率吗?  了解这一点将有助于确定您需要的滤波器类型。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到的应用手册是《TIDU535 1MHz 单电源光电二极管放大器参考设计》和《模拟工程师电路设计指导手册:放大器》。

    他们很好地描述了基本和噪声优化、我仍然想了解放大器输出和 ADC 之间的 RC 滤波器。

    所需信号可能处于低频、阳光或任何环境光。 我不太确定、但我认为测量摄影光与 ALS 感应类似。

    光计或曝光计目前应用非常罕见。 它只需要单次测量或每0.5s 进行一次采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4950967、

    是否可以说您希望平均(不抑制)轻射频率?

    如果您只需要来自所有来源的平均总光、那么具有低通滤波器级的低带宽放大器就是一种解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您对此是正确的、平均光量是可以的。 我是否有任何应用手册可以了解低通滤波器设计? 更重要的是、如何确定带宽。

    尽管如此、我仍将具有二极管反馈的放大器视为对数放大器、该电路在摄像头中很常见、因为在弱光条件下、分辨率并不重要。

    此致、

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    如果您想详细了解放大器输出和 ADC 输入之间的 RC 滤波器、我建议您观看我们有关 ADC 的德州仪器(TI)高精度实验室视频的第5部分。  这是 该部分中第一个视频的链接。

    您能不能更详细地介绍一下您要做的事情吗?  我不熟悉此应用程序。  因此、我不知道您是想在软件中还是通过其他方式进行平均计算。

    如果您想了解有关使用运算放大器进行有源滤波的更多信息、可以 查看此应用手册。  它非常详细。  我们还有一款称为"滤波器设计器"的设计工具、可根据您的系统需求自动执行大量设计过程。  再说一次、我仍然对该应用的理解不是很好。  因此、也许一个无源、低通滤波器就足够了。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢、我将阅读您推荐的所有材料。

    此应用是 OPT3001 、光电二极管+放大器+ ADC 等环境光传感器。 不需要高速读数、在高光条件下不需要高分辨率。 需要高动态范围、可能需要具有两个不同值反馈电阻器和模拟开关的运算放大器、也可能需要具有二极管反馈的运算放大器、这在过去几天的胶片相机设计中很常见。

    此致、

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    好的。  我想我现在对您的应用有了更好的了解。  如果我有任何问题、请更正。

    环境光将激活 Hamamatsu 光电二极管、该信息将作为来自光电二极管的电流传递。  电流随后通过反馈环路中带有二极管的对数放大器。  输出电压将与输入电流的自然对数相关。

    那么、您希望将人工光平均为50、60、100和120Hz 吗?  低通滤波器自然会在时域中求平均值。  我想您会喜欢 Ron 所说的、对人造光求平均值、并将自然光保持在较低的频率。  这使我认为滤波器需要低于60Hz 的截止频率。  我的理解是否正确?

    我认为 Ron 提出的建议对于这种情况是合理的。  我们可能需要光电二极管+对数放大器+滤波器级+ ADC。  我不确定滤波级是否足以驱动 ADC 的输入。  我认为这将取决于放大器带宽和 ADC 采样率。  如果不是、我们甚至可能需要 光电二极管+对数放大器+滤波器级+缓冲器+ ADC。  但是、我需要更深入地研究这一点、以便正确理解它。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的,您的理解是正确的。 我将开始对此进行实验。

    谢谢大家、Daniel 和 Ron!

    此致、

    Yong