This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:PWM 输入端的测量方法。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA180, INA212, INA185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857078/ina190-measurement-method-at-pwm-input

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: INA180、 INA212、 INA185

尊敬的先生:

我的客户正在使用 INA190A1、输入为 PWM。

输入条件低于。

40Hz、占空比60%、1.5秒

40Hz、占空比30%、1.5sec

我的问题如下。
1.您能否查看原理图。
2.当 INA190的 PWM 输入时、如何测量精密方法? 现在、我们使用来测量使用 MCU ADC 引脚的输出。 您是否在 PWM 输入端具有更好的精度方法。

e2e.ti.com/.../TI-Current_2D00_Sense-Amplifier_5F00_191111.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dexter、

    感谢您的问题和数据。

    40Hz 完全处于 INA190的带宽范围内、而 INA190输出稳定的~18ms 时间足够长。 因此 INA190应该足够快、并且它似乎正在根据您的波形跟踪输入电流。

    我认为这里的一个问题是仪表/ADC 误差、尤其是在测量值很小且处于 ADC 建议工作范围内的情况下直接测量分流电压时。 对数字数据进行更多的平均值计算有助于减少增益误差计算。 如何选择用于计算增益误差的点?

    根据 ADC 的采样时间、转换时间和位分辨率、它可能会中断 INA190的输出电压信号。 考虑在这里的 VOUT 放置一个运算放大器缓冲器来驱动 ADC、以便消除由此产生的误差。

    这是 PWM 移动的最快速度吗? 考虑使用 INA185、INA180和 INA212作为其他替代方法、尽管 INA190应该在这种情况下工作。

    最棒的

    Peter