This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:波特图

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862696/opa858-bode-diagram

器件型号:OPA858

您好!

我对电路的波特图有疑问。  

有人能向我解释一下为什么单电源电路的波特图只有负电压? 但是、在运行一些测试时、电路似乎不可瞬态。

(与双电源版本相比、我根据数据表中显示的 OPA858的输出电压特性调整了电阻器值)

在数据表中、仅针对+-2.5V 电源电压显示了波特图、而不是针对单电源。

此致、

Sonja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonja、

    您将需要将电路参考至1/2 Vs。 目前、放大器在输入/输出方面没有余量、可为您提供适当的小信号响应。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonja、

    他们是否解决了您的问题?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    是的、您的建议非常有用、我能够解决我的问题。

    此致、

    Sonja