This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:绝对最大额定值:VIN 差分

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6611, LMH6639

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864634/lmh6611-absolute-maximum-ratings-vin-differential

器件型号:LMH6611
主题中讨论的其他器件: LMH6639

大家好、

我想知道 LMH6611/2的绝对最大额定值"VIN 差分"指定值。

例如、我发现 LMH6639数据表的绝对最大额定值 为±2.5V。

如 LMH6639数据表的图44所示、该二极管双向连接到 IN+/IN-、

因此、它了解指定的值已设置。

在此配置中、LMH6611/2的 IN+/IN-内部还具有一个双向二极管。 (数据表图67)

谢谢、此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    是的、正确、具有绝对最大额定值的表似乎不完整。 不过、数据表的图66、67和相应的文本在内部电路上有所介绍:因此、从输入到电源轨似乎有 ESD 保护二极管、而在输入之间有一些保护电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    VIN 差分电压应在 ±2.5V 时相同。

    最棒的

    Hasan Babiker