This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4316-Q1:当输入共模电压超出电气特性时、对 TLV4316-Q1有何影响?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4316-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864477/tlv4316-q1-what-the-impact-to-the-tlv4316-q1-when-the-input-common-voltage-is-out-of-electrical-characteristic

器件型号:TLV4316-Q1

大家好、

我们将使用 TLV4316-Q1作为电压跟随器电路。 但是、系统可能会在共模电压范围之外施加 TLV4316-Q1。 系统输入不会超过绝对最大额定值、 但可能会违反电气特性。

在这种情况下、您能否告诉我当输入共模电压超出电气特性时、对 TLV4316-Q1的影响是什么? (例如输出反转等)

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishimuri-San、

    在缓冲器配置中、超出输入共模电压(VCM)(但不超过绝对最大额定值)时的主要问题是、当超出上限 VCM 时、输出将被接至正电源、 并在超出较低 VCM 时接至负电源。 这是由于器件的输出摆幅限制。 出现这种情况时、放大器不再在线性区域工作。 在缓冲器配置中、输出电压等于输入电压、因此、输入只能从大约 V-摆动到 V+、而不会违反输出电压摆幅规格。

    不会出现相位反转、因为该器件使用互补对输入级。 请参阅"具有互补对输入级的运算放大器:设计的权衡因素是什么?" 以了解更多信息。

    谢谢、

    Tim Claycomb