This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:OUT 和 VAUX 引脚不使用

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864598/lm5056a-out-and-vaux-pin-not-use

器件型号:LM5056A

大家好、团队、

我的客户不需要测量电压。 那么、它们是否可以离开并且 VAUX 引脚悬空? 还是应将 VAUX 接地?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    我不会使引脚悬空。 但连接到0V 是一个好主意。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    我同意 Kai 的说法。 请勿使引脚悬空、因为它们可能会悬空至不需要的电压、从而导致 IC 中的其他功能出现问题。 连接到 GND 是正常的、将确保可靠运行。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测