This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:电流感应中的负共模电压

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190-Q1, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864797/ina190-q1-negative-common-mode-voltage-in-current-sensing

器件型号:INA190-Q1
主题中讨论的其他器件: INA190

我正在设计具有电流感应功能的锂电池组。

我想放置分流器来测量电池组的电流、在电池组底部放置一个 INA190-Q1。

这意味着分流 器+/-IN 的输入低于为 INA190供电的 GND 电压。 分流电压应为 qround +/-30mV。

您是否认为它符合 INA190的规格(-0.2V 至+42V 共模电压)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此使用条件处于指定的输入共模范围内。

    此致、Guang