Other Parts Discussed in Thread: INA190-Q1, INA190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA190-Q1 主题中讨论的其他器件: INA190
我正在设计具有电流感应功能的锂电池组。
我想放置分流器来测量电池组的电流、在电池组底部放置一个 INA190-Q1。
这意味着分流 器+/-IN 的输入低于为 INA190供电的 GND 电压。 分流电压应为 qround +/-30mV。
您是否认为它符合 INA190的规格(-0.2V 至+42V 共模电压)?
此致