This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA180:建议运行条件

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854168/opa180-recommended-operating-condition

器件型号:OPA180

各位专家:

我想确认建议的工作条件。 数据表指出、电源电压为+/-2.25V (最小值)。 但规格由+/-2V (最小值)指定。 我想建议的运行条件是拼写错误。 请您澄清一下吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    +/-2V 是 OPA180电源工作电压下限、TI 确保 运算放大  器的性能符合数据表电气特性表中提供的规格。 但是、   如果电源电压低于+/-2V 限值、或者电源电压变化或具有宽容差、则不能保证性能。 通过计划使用+/-2.25V 的最小建议工作电源电压、可以在  电源电压下降或  电压略 低时构建一些保护频带。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    这是否回答了您 的 OPA180建议运行条件问题? 如果是、请关闭此 e2e 查询。

    谢谢您、Thomas

    精密放大器应用工程