This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7231:计算负电压的窗口跳闸点

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857324/lmv7231-calculating-window-trip-points-for-negative-voltages

器件型号:LMV7231

您好!

我们将通过培训使用 LMV7231计算负电源-5V、-15V、-30V 的窗口跳闸点、但在数据表中没有涵盖此内容的公式/示例。

使用外部 Vref 在 LTC2914 (第11页)中进行的计算对于 LMV7231是否有效?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    从理论上讲、这些方程是正确的、可以应用... 但是、唯一的问题是 LMV7231不会输出基准、因此您将缺少可帮助您检测负电压的分压器(RA)顶部。 您需要一个稳定的基准进行分频、以便能够检测负电压。

    如果您的电路中存在一个具有稳定基准电压的位置、您可以使用该电压并在该数据表中应用相同的公式。

    此致、

    Jonny