This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420的第六个 NC 引脚挂起但接地

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864271/the-sixth-nc-pin-of-rcv420-was-suspended-but-grounded

主题中讨论的其他器件:RCV420

当我在电路板上焊接 RCV420时、由于操作错误、芯片的第六个引脚连接到接地端(第六个引脚是 NC 引脚)。该引脚悬空、 但现在它已接地、这是否会影响电路?RCV420的第六个引脚连接到芯片内部的电路?请帮我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "NC"通常意味着该引脚未连接到芯片内的任何部件。 因此、接地引脚6不应受损。

    有时、由于增加了额外的杂散电容、将 NC 引脚接地可能会很麻烦。 这可能是一些非常快的运算放大器的问题。 但对于 RCV420的引脚6、我没有发现任何问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。祝您一切顺利。