This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:INA301是否可以在24小时内保持过流状态?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856661/ina301-is-it-acceptable-for-ina301-to-stay-in-over-current-state-for-24h

器件型号:INA301

大家好、

客户正在使用 INA301进行电流检测、需要确认 INA301是否可以在24小时内保持过流状态?

因为它们实际上需要对欠流事件发出警报、所以 INA301将处于过流状态超过24小时。

谢谢、致以诚挚的问候

云晶   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    完全正常。 事实上、INA301应该可以无限期地在这个状态下运行。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!

    光先生。