请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358 主题中讨论的其他器件:LM321、
大家好、我在设计运算放大器 LM358或 LM321时考虑了一个比较器电路、其中 IN-器件未通电时可能存在高达+7V 的电压、即 V+、V-和 IN+均接地。
这是可以的吗? 我应该查看数据表中的绝对最大额定值或建议运行条件的哪个参数?
谢谢
Matt。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Matt、
当输入大于 V+时、LM358和 LM321将阻止电流流动、假设使用反向偏置二极管。 如果7V 输入为低阻抗、则无论如何添加一个串联电阻器、如1k Ω。 我怀疑 LM358中的第二个放大器可能未使用。 切勿将任何输入直接接地或任何其他低阻抗源。 请参阅 这两个放大器的应用手册。 第7节介绍了未使用的放大器。 第2节介绍输入级、第6节仅介绍比较器模式。 我建议阅读整个应用手册。
输入电压的 AMR 表没有将电源电压称为限制器。 大多数输入不能大于 V+的运算映射都有一个类似于 Vs++ 0.3V 的限制