This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:能否并联两个 BUF634A 以增加输出电流?μ A

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, BUF634, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863658/buf634a-can-i-parallel-two-buf634a-to-increase-the-output-current

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: BUF634THS3491

您好!

我在我的新项目中使用 BUF634,我发现最大输出电流为250mA, 是否可以并联两个 BUF634A 以将输出电流增加 到500mA? 非常感谢。