This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:16的平均时间是多少?#39?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856645/ina3221-what-s-the-time-of-16-average

器件型号:INA3221

大家好、

我们要检查 平均 采样 时间、例如、当我们设置16 平均值时、16 平均值的时间是多少? 如何设置1024平均值? 我们只能找到约定时间数据。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    平均 采样 时间或总转换时间等于数据表中给出的平均乘以单次转换时间的次数。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我们只能找到 转换 时间设置、平均值和转换 是分开的。 如果我们设置较长 的转换 时间、但平均值非常小。  对于长转换 和大 平均值、它的时间不应相同。 请帮您检查 平均 时间吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果将转换时间设置为8.224mS (典型值、CT 位=111)、并将平均值设置为16、则总转换时间通常为8.224x16=131.584mS; 另一方面、如果转换时间设置为140uS (典型值、CT 位=000)、并将平均值保持在16、则总转换时间将为典型值2.24mS。

    此致、Guang