This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV511:高侧电流感应实现

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864200/lpv511-high-side-current-sensing-implimentation

器件型号:LPV511

您好!

我们选择 了 LPV511 OP-AMP 进行 高侧电流感测。 我们需要在继续之前进行以下确认、

电阻 R3是否在 IC 内部/外部? 根据数据表、我假设它是内部的、具有10K 的固定值、设计者无法更改该值。 请确认!

无需反馈电阻器、根据应用电路、我们只需3个电阻器 R1、R2和 R3即可实现正确的电流感应。

3.我们可以使用 LPV511配置的最小和最大增益是多少?

4.r3=10K 且 r2=7.32k 时、我们是否可以将增益配置为1.366;r3=10k 且 r1=r2=200E 时、我们是否可以将增益配置为50?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、  

    请在下面找到我的答案:

    电阻器 R3位于 IC 外部。 请注意、"高侧电流感应"电路只是 LPV511应用的一个示例。 因此、运算放大器周围的所有组件都位于 IC 外部。

    2.正确。 您可以在数据表的"设计过程"部分中阅读有关此电路工作原理的更多信息。

    3.电路增益可通过 R3与 R1之比进行调整。 但是、如果您参考运算放大器本身的增益、则这取决于 AOL 曲线。 Aol 是一个与频率相关的参数。  

    4、正确(我假设第二部分 R3 = 10k、R1=R2 = 200)

    此致、

    Bala Ravi