This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV824-N:与 LMV824相比、您可以帮助建议更好的器件吗?

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9054, LMV824-N, OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856481/lmv824-n-could-you-please-help-suggest-better-parts-over-lmv824

器件型号:LMV824-N
主题中讨论的其他器件:TLV9054OPA2189

我发现 LMV824-V 是一个非常老旧的器件。 客户正在使用 LMV824DTBR2G、我想为他们推荐更好的器件、因此我不认为 LMV824-V 是具有几乎相同规格的良好解决方案。 您能帮您检查其他更好的器件吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    我会推荐 TLV9054作为一种很好的替代产品。  性能相似、如果不是更好、价格结构应该更有竞争力。

    ►器件型号 LMV824-N TLV9054
    制造商 TI TI
    通道数 4. 4.
    Vs 最小值(V) 2.5. 1.8
    Vs 最大值(V) 5.5. 5.5.
    GBW (MHz) 5.6. 5.
    转换率(V/us) 2. 15.
    Vos 最大值@ 25C (mV) 3.5. 1.6.
    漂移典型值(uV/C) 1 0.5.
    轨到轨 输入到 V-、输出 输入、输出
    Iq 典型值(mA) 0.25. 0.33.
    Vn (nV/rtHz) 24 20.
    ISC 典型值(mA) 40 50
    最大偏置电流(pA) 100000 --
    工作温度(°C) -40至125 |-40至85 -40至125
    其他特性 不适用 成本优化|抗 EMI
    可用封装 SOIC | TSSOP | TVSOP QFN | SOIC | TSSOP | WQFN

    请告诉我是否还有其他问题、或者他们是否需要在某些领域具有更高性能的器件。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    知道这一点很好! 我还发现他们正在使用 SG8252XM、您能帮助进一步检查我们的竞争器件吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    对于规格极具竞争力的器件、我 建议使用 OPA2189。  如果客户可以降低性能以获得更好的成本、则可能还有其他选项。

    如果您需要进一步帮助查找此部件的更换部件、您可以尝试打开专门针对此问题的新 e2e 线程。  您可以让精密放大器团队的工程师回答您的问题。  我不太熟悉 此性能区域中的放大 器、可能无法为您提供最新的建议。

    此致、

    Daniel