This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA198:VIN+/ VIN-电压异常

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862568/ina198-abnormal-voltage-with-vin-vin-

器件型号:INA198

您好、先生、

我是来自 Pixart 的 Wade。

INA198用于测量流经器件电源(5V)的电流。

但是、当断开到器件侧并关闭 VIN+引脚的电源侧(= 0V)时、我发现电压异常(VIN+= 3.3V、VIN-= 3.3V)。

为什么 INA198中存在3.3V? 无设备无电源。

--------------------------------------

我们的 INA 198设计。

V+引脚= 5V、

OUT 引脚=连接到 ADC IC

分流电阻器 RS = 100欧姆  

VIN+= VIN -用于检测5V 电压的引脚

器件电源= 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您考虑使用德州仪器。  因此、如果我理解正确、您将获得下面所示的两个条件。  这看起来有点奇怪。  在负载线上、您是否有任何大型储能元件、如电感器或电容器?  如果是这样、这些电阻器可能会短暂地保持电压上升。  除此之外、当您断开此负载的电源时、是否已断开系统的所有电源、或仅切断系统的 INA198传感器位置的电源。  如果您局部切断电源、则可能会有一些来自另一电源轨的寄生馈通。  另一个需要研究的领域是器件接地。  您的系统是否具有分离的接地平面、或者器件接地与您放置接地探针的位置之间是否存在较大的距离?  为了确定器件接地是否悬空、我将直接在器件接地引脚和 VIN+引脚处进行探测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    我同意 Patrick 的观点、很难理解您到底在做什么。 您能否展示原理图并提供更多详细信息?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    您上一个帖子已经有一段时间了、因此我希望您的问题已经得到解决。 如果您需要进一步的帮助、请回复并回答我们的后续问题、我们将继续帮助您进行调试。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测