This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:70%可信度下的质量数据

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863441/tl084-quality-data-at-70-confidence-level

器件型号:TL084

您好专家、

我的客户正在进行功能安全相关分析、可能需要70%可信度的质量数据。 但是、我们从 TI 网站获得的大多数数据都是60%的可信度。 您能否以 TL084为例说明如何直接或间接获取此数据?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、您好!

    您是否需要解释或公式来计算此处给出的可信度?

    如果是、我不确定该数字是如何计算的。  但是、我将与对此负责的人员联系、尽快与您联系。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我在这里没有得到多少关于什么是"可信度"的解释、而且、我在统计方面也不是很好。 希望您能帮助我进一步调查如何获得"60%的可信度"、或者我如何获得"700%的可信度"的数据。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    以下是一个很好的解释:

    e2e.ti.com/.../spraby3.pdf

    我们在这里讨论了阿累尼乌斯公式、例如:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我认为我们已经接近了答案。 该文档提到了一个我需要的电子表格、但在网站上、当我单击"下载电子表格"时、我将不会获得 Excel。 请帮帮我。 让我们以 TL084为例。 谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我认为我们已经接近了答案。 该文档提到了一个我需要的电子表格、但在网站上、当我单击"下载电子表格"时、我将不会获得 Excel。 请帮帮我。 让我们以 TL084为例。 谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、您好!  

    引用的文档 Kai 指向一个电子表格、但很遗憾、该电子表格无法通过网站获取。 让我看看我能否解释手动完成计算所需的步骤:  

    1) 1)使用下面的公式1计算 AF 因子。  

     均衡 1

    2) 2)将计算出的 AF 和其他参数插入下面的公式2。

     EQ 2.

    • 您将识别来自 TI 文章 Kai shared 的公式。 我手动将方括号放在奇方值周围(这是一个术语!)、因为该表达式的格式很糟糕。 您的%CL 值为0.7 (对于70%置信区间)、而 f (故障次数)专门针对 TL084为1。 您可以在此处计算 chi-squared 值:

    https://keisan.casio.com/exec/system/1180573197

    选择'UPPER Q',使用0.7作为'累积分布'值,使用2*1+2=4作为'自由的组成'。 这将为您提供~0.71的奇方、以实现70%的置信区间和1次故障(适用于您正在寻找的结果)。  

    • 公式2所需的剩余值(t、ss、f 等)可在 TL084的 DPPM/FIT/MTBF 估算器页面的"MTBF/时基故障支持数据"下找到:

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=TL084QDR&CPN=&partNumber=TL084#resultstable

    太棒了! 这样、您就可以在任何所需的可信度下计算 FIT 率。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    Vlad 的帖子似乎可以回答您的问题。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、

    Daniel