This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:在设计4-20mA 电路方面需要帮助

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855402/xtr111-need-help-with-designing-4-20ma-circuit

器件型号:XTR111

您好!

我想控制来自 MCU 的固态继电器(SSR)。 SSR 由4-20mA (3.8-10V)控制。 我想使用 XTR111和 MCU 的 PWM 输出。 R3和 C1应将 PWM 滤波为 XTR111 VIN 的直流电压。 我没有 XTR111或设计4-20mA 电路的经验。

这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    XTR111需要 VSP (24V) 电源上至少100nF 的旁路电容器。  我有几个问题:

    如果 PWM 输出/FET/RC 滤波器产生的电压为0V-5V、  则 XTR111 输入所需的电阻分压器 R5=40k Ω 、R4=10k Ω 、如 XTR111数据表中的图43所示。  原理图显示 R5=23kOhm、R4=10kOhm、 PWM 0-5V 的滤波输出是否如 原理图所示?  Q3的栅极短接至+3.3V 电源。 这是什么目的?  不应该由 MCU 直接驱动 Q3的栅极、而是 在 FET 的漏极连接到 GND 的情况下打开和关闭 N 沟道 FET?   PWM 信号的频率和占空比范围是多少?  请澄清。

    此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    一种可能性 是、由于 MCU 的 PWM 输出信号为0V-3.3V、因此更简单的方法是通过调整 R7=10.1k Ω 和 R6=1.01k Ω 电阻器将稳压器电压设置为3.3V。  然后、您将 RSET 调整为1.65kOhm (最大输入电压为3.3V、20mA 输出)。  之后、您将 R5设置为40kOhm、R4=10kOhm。  

    这将使您无需使用 N-FET 晶体管以及原理图中的 R2和 R1电阻器...  您需要通过无源滤波器将 MCU PWM 输出连接到 XTR111分压器(R5=40k Ω、R4=10k Ω)。   滤波器需要根据 您的纹波容差和 PWM 频率要求进行设计和调优。

    随附了一份应用手册、其中讨论了如何根据应用中可容许的最大纹波为 PWM 应用设计滤波器。 该应用针对12位分辨率应用调整滤波器、但该方法可用于不同的电压分辨率或纹波要求。  

    TI 高精度设计:经验证的设计微控制器 PWM 转12位模拟输出:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu027/tidu027.pdf

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    当我在 Spice 中对此进行仿真时、如果输入为0-3.3V、则 R5必须为23k。 如果 R5为40k、输入为0-3.3V、则输出为0.66-3.3V。

    对于 PWM、我需要根据我的 PWM 频率和占空比对其进行滤波。 仅使用 R3和 C1可能不够。 我需要对这个阶段进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    感谢您的参与、使用 FET 将3.3V PWM 转换为5V 信号可以正常工作;或者、您可以将 VREG 调节为3.3V、将 RSET 调节为1.65k Ω、并使用3.3V PWM 滤波信号。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我发现 R5必须为40k、R4必须为10k。 然后、0-3.3V 转换为0.66-3.3V。 当使用 RSET=1.65k 时、Iout=4-20mA。  

    我将执行更多仿真、以查看是否必须向 LP 滤波器(R3/C1)添加更多级。

    我已经连接了我将要使用的电路。

    谢谢!