This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4188:上电复位

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4188, OPA4197, OPA376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862186/opa4188-power-on-reset

器件型号:OPA4188
主题中讨论的其他器件: OPA4197OPA376

您好!

OPA4188是否具有加电复位(POR)功能、例如 OPA4197?
在确认 OPA4188的运行时、OPA4188似乎没有该功能。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadanori、

    感谢您在这里做出的许多有趣贡献! OPA4197具有上电复位功能、这让我感到非常惊喜。 我想、数据表中应该提到这一点...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的所有帮助!

    在过去的封装级修整器件中、如 OPA376、Vos 和漂移修整保险丝将通过微型多路电阻器发送的高电流(>120mA)熔断、 但大多数现代封装级修整器件(如 OPA4197)使用 OTP 技术来设置在上电(POR)期间馈入的修整代码。  

    Sadanori

    由于 OPA4188是一款斩波放大器、可实时连续自校准、因此不会进行修整、因此不会有 POR 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek-San:

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    非常感谢您让我有深入的了解!

    Kai