This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2140:运算放大器的电源运行失衡

Guru**** 2864870 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145, OPA2140, OPA2145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855993/opa2140-about-the-unbalance-supply-operation-of-op-amp

器件型号:OPA2140
主题中讨论的其他器件:OPA145OPA2145

大家好

为了节省一个电源、我计划使用可用的+5V 和-15V 作为 OPA2140/OPA145的电源。 因此、我想知道这种用法是否有问题。在我的设计中、输入信号小于1V 、最大输出为3V。  期待您的回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好!

    使用具有非对称电源的 OPA2140或 OPA2145时、只要输入共模和输出电压保持在相对于电源定义的线性范围内、就不会出现任何问题。 您可以在数据表中找到输入共模电压和输出范围。

    OPA2140 -  

    • 输入共模范围:(V-)- 0.1至(V+)- 3.5。 因此、对于您的电源、这是-15.1V 至1.5V
    • 输出摆幅:(V-)+ 0.2至(V+)- 0.2。 因此、对于您的电源、电压为-14.8V 至4.8V

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tamara,

    非常感谢。