This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA2140:具有衰减功能的有源滤波器(增益<1)

Guru**** 2509755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856281/webench-tools-opa2140-active-filter-with-attenuation-gain-1

器件型号:OPA2140

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我将使用滤波器设计工具来设计一个有源低通滤波器、它也是 ADC 驱动器。 增益应为0.25、以适应 ADC 的输入范围。 但是、我发现滤波器设计工具中允许的最小增益为1。

是否可以设计具有衰减(增益< 1)的有源滤波器? 如果是、如何操作? 如果不是、原因是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、可以- Webench 基于旧的 BurrBrown FilterPro、不支持增益<1、  

    在这里思考低通-  

    Sallen Key 滤波器的最小运算放大器增益为1、但可以使用第一个 R 的分压器来完成衰减 SKF  

    2.可以轻松使 MFB 滤波器衰减-对所需的相位裕度要多加注意

    我的 MFB 设计工具大部分时间都处于开放状态、用于其他方面、如果您需要可使用 MFB 的 LP 设计、您的目标是什么? 关于 MFB 设计主题、我最近发布了我在这里使用的最小 GBP 解决方案流程、如果您单击这些图、它们将在这个流程中放大。  

    https://www.planetanalogue.com/use-true-gain-bandwidth-product-to-estimate-required-margin-in-active-filters-insight-13/\

    对于您的设计、如果是低通、您能回答-

    FO =  

    Q =  

    增益= 0.25

    单级还是多级?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi-Yang、

    感谢您的发帖。 Michael 是对的。  

    现在关闭此主题。

    Tamara