This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:1.8V 时的压摆率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856152/tlv9001-slew-rate-at-1-8v

器件型号:TLV9001

您好!

TLV9001的压摆率是在5V 电源、10K 负载条件下的规格。 在1.8V 电源下、压摆率有何变化?

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    由于一阶近似值和假设所有其他条件保持不变、我的反应是相同的。  尽管压摆率可能保持不变、但对于较小的电源轨、最大输入步长会更小。  因此、可提供全压摆率的电压范围将更加有限。  希望这有道理。

     

    让我再深入探讨一下这个问题。  该器件可能具有特殊的压摆率电路、可在不同的工作条件下提供不同的压摆性能。  明天我将为您提供最新信息。

     

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程已脱机处理。

    有关结果的摘要、请参阅以下相关主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/290261

    此致、

    Daniel