This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:输出电流限制

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862871/xtr305-output-current-limit

器件型号:XTR305

您好!

我认识到 XTR305具有输出电流限制功能。

但是、建议在数据表"8.2.2.10输出保护"中添加外部保护。

我认为,如果内部保护工作良好,就不需要外部保护。  

什么情况下内部保护不足?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    如果输出受到超过电源轨电压的冲击、图46所示的保护电路可保护 XTR305的输出。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我假设负载具有低阻抗。

    在这种情况下、是否不需要电阻器限制电流?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    图46中的保护电路旨在确保器件输出端的输出电压不超过电源电压或表6.1的绝对最大额定值。

    XTR305在允许的输出电压范围(V-)+3V 和(V+)-3V 内的电流输出模式下提供最大+/- 24mA (或+/-38.5mA)的电流。 但是、在故障情况下、XTR305输出短路且输出电压超过电源电压、 图46的外部电阻器和外部二极管将限制输出电压、以确保流经 XTR305内部保护二极管的电流不会超过50mA、从而对器件造成永久损坏。

    在 M2为高电平时、器件的电流限制为+/-38.5mA;在 M2为低电平时、器件的电流限制为+/-24mA。  在电流输出模式下、负载误差标志指示由于高负载电阻或开路负载而进入电源轨的饱和状态。

    此致、

    Luis